This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池热插拔解决方案

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740529/battery-hot-swap-solution

主题中讨论的其他器件:TPS2121

您好,

    我们 的客户需要一 个电池热插拔, 移除主电池后将使用子电池,您是否可以推荐一种解决方案?

谢谢

Peiyuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peiyuanqing、

    您是指主电池和次电池之间的电源多路复用? 如果是、请访问 www.ti.com/.../slva811a.pdf 并告知我们您的要求。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rakesh,

      感谢您 的回复, 要求遵循:

    3、热插拔要求选择热插拔以进入热插拔状态。(基本上与 IT-G400的规格相同。)故障安全-即使在热插拔操作过程中取出主电池、也可继续使用子电池进行热插拔操作。-采用确保设备进入的系统 热插拔状态,当主电池被取出时,不选择热插拔。-采用一个系统,确保设备进入热插拔状态,当主电池被取出时,即使处于挂起(休眠)状态。 (需要审查) 4、瞬时电源故障要求使用一个系统、确保在运行期间取出主电池时、该系统使用子电池运行约1.0ms、而不会立即进入热插拔状态。

    您能不能检查它?

    谢谢

    Peiyuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peiyuanqing、

    电源多路复用器器件、如 tps2121、适合在此处使用。
    电池电压电平、负载电流是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rakesh,

          ,电压将为3.5V-4.4V,电流将为3A μ A 您是否可以进行检查?

    谢谢

    B&R

    Peiyuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peiyuanqing、

    TPS2121是合适的。 如果您对 TPS2121有任何疑问、请发布新主题、因为由不同的工程师负责该器件。

    此致、
    Rakesh