This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:默认情况下、I2C 输入引脚上的 TPS53659 I2C 内置毛刺脉冲滤波?

Guru**** 2813105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53659, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740841/tps53659-tps53659-i2c-built-in-glitch-filtering-by-default-on-i2c-input-pin

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件:TPS53679TPS53622

您好、先生、

TPS53679还具有带迟滞功能的比较器、以满足 SMBus 中的电气规格吗?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Hugo、TPS53659的 I2C/PMBus 输入引脚上有一个50ns 抗尖峰脉冲滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    非常感谢、
    但是、客户希望再次查看 TPS53679也具有此功能。

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS53659、TPS53679和 TPS53622都具有此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢、

    Hugo