This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:询问低温下输出电压下降的问题。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740926/tps65400-ask-about-the-problem-of-dropping-output-voltage-at-low-temperature

器件型号:TPS65400

你(们)好

我的客户端使用以下块配置了系统。

 TPS65400的电路值 如下所示。

当电源在低温下关闭并再次打开时、我们发现一个问题、即 SW4输出为2.6V 至2.8V。

我发现 SS/PG 引脚连接  到客户电路中 TPS65400的 VDDD、如下所示。

客户希望使用 SS/PG 引脚作为软启动功能。

如下图所示、当 VDDD 和 SS/PG 直接连接时、是否存在压降问题?

请 检查补偿电路值是否存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个通道上的输出电压是否错误? 还是只有通道4是错误的?

    是的、将 CSS 和上拉电阻器一起放置在电路板上可能会导致一些问题。 您是否曾尝试移除上拉电阻器(R1175~R1178)、并查看输出是否正常?  

    对于补偿网络检查、您在此通道上有多少负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam

    只有通道4错误。
    最大工作电流为700mA。
    因此、我们将最大电流设计为1A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    反馈路径上的补偿毫无意义...如果您想要放置前馈电容器(C2068)、则应将其与(R1643+1644)并联、而不 是仅与 R1643并联。 将 C1730更改为4.7nF 应该更好。

    此外、bootcap (C2063)值太小、请将1.5nF 更改为0.1uF。

    对于 PG/SS 连接、如果要将该引脚用作软启动、请移除连接到 VDDD 的上拉电阻器。

    请尝试解决方案并查看问题是否已解决。 谢谢!

    此致、

    Sam