This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:输出电流不足

Guru**** 2515455 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732969/lm5160a-insufficient-iout

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM76002

您好 TI。

我使用了 webench 软件、还根据数据表计算了外部元件的值、但在 EVK 的实际情况下、它为我提供的输出电流不足。 这意味着我连接负载后的输出电压降。

有关规格和外部组件计算、请查看以下 Webench 链接。

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=4239FF8606473170

请帮助提供解决方案建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、耳塞、

    您消耗了多少电流、输出下降了多少?

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    对于12V、输出电流为0.25A;对于5V、输出电流为0.6A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    想知道您有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    当我使用输入电压:12V 至输出电压:12V 时、请提供进一步的建议、输出电流达到0.25A、输入电压:5V 至输出电压:5V 时、输出电流达到0.6A。 我们的目标是实现 Iout:1A。 我遵循了您分享的计算表中所示的值。 请帮助提供进一步的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、耳塞、

    您似乎超出了 LM5160A 的功率能力。 由于您现在需要1A 的解决方案、因此需要 LM76002等不同的器件。 由于此设计尚未在网站上提供、请发送电子邮件至 robert.blattner@ti.com、以便我可以向您发送一份副本。

    此致、Robert