This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:运行逻辑

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740855/bq24133-operation-logic

器件型号:BQ24133

您好、再说一次、

在这里我有一个问题。 计算占空比时、I 增益(13/12) 1.083大于1。 对于 I Cin 计算、负值为平方根。

如何继续?  

获得大于1的 D 是否正常?

我们将感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参考9.3.11 d/s 上的转换器运行、BQ24133采用1.6MHz 恒定频率降压开关稳压器。 内部栅极驱动逻辑可在脉冲跳跃开始前实现97%占空比。 占空比通常应小于97%。

    谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。