This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:先放电再充电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741069/bq34110-discharge-before-charge

器件型号:BQ34110

大家好

我有一个与 bq34110芯片学习阶段相关的问题。 在我的应用中、它将使用固定电压充电器。 因此、所选的实现该学习阶段的选项是先放电后充电。 在《BQ34110技术参考手册》的第2.11节中、该节指出:

b.先放电后充电:器件首先确保处于 RELAXD 状态(通常为充满电或接近充满电)。

因此、这意味着器件必须从宽松状态开始。 假定“设备”一词是指应用程序的电池。 电池将连接到充电器、因此电池将完全充电。 在本例中、充电电压为13.8V。 因此、只要电池连接到充电器、它就会保持在该电压中。 一旦电池从充电器上断开,以便开始学习过程(通过使用 ALERT 引脚通知学习周期已经开始),电池的电压开始下降,直到稳定为止。 我对这一步有疑问、因此我的问题是: 在学习阶段、应在何时连接负载? 当充电器断开后电池电压稳定时,还是在充电器断开后,或者在中间时,可以这样做吗? 我希望清楚我的问题。 我在每个细节上都做得很好、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您使用的是第2.11节、我假设您正在尝试使用 BQ34110的服务终止确定功能。 在进行测量之前、电池确实需要处于宽松状态。 因此、充电器应停止充电、器件将保持在放松阶段、直到电压稳定。 μV Voltage()连续100s 平均值的变化小于4 μ s、则视为已实现弛豫。 如果不是、则为器件
    继续监视另一个100s 时间窗口。

    有一个新视频讨论了此服务终止功能、虽然 TRM 文档中确实有详细说明、但这可能会有所帮助。 www.youtube.com/watch

    此致、
    Matt