This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A69-Q1:不使用时 PG 保持浮动

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A69-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740563/tps7a69-q1-pg-left-floating-when-not-used

器件型号:TPS7A69-Q1

团队、

我使用的是 TPS7A6950-Q1、不需要 PG 功能。

在这种情况下、我能否让引脚悬空、或者是否存在任何问题?

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    PG 是开漏信号。 由于您不使用它、因此您可以根据建议将其保持悬空或将其连接到 GND。 将 PG 连接到 GND 的优点是、它会增加 LDO 附近的 GND 覆铜。 由于 TPS7A69-Q1的主要散热器是 GND 平面、因此增加 LDO 上的 GND 覆铜将有助于最大限度地提高热性能。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    感谢您的快速回复。
    在 PG 连接到 GND 的情况下、CT 引脚如何?

    我是否也可以将 CT 拉至 GND 以获得更好的热性能?

    谢谢、此致、
    B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    由于内部电流源用于为放置在 CT 导轨上的任何电容器充电、因此不建议将 CT 连接到 GND。  CT 应在您的应用中浮动。

    非常尊重、

    Ryan