This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:如何知道 EVM 正在进行平衡

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740911/emb1428q-how-can-i-know-the-evm-is-balancing

器件型号:EMB1428Q

您好,亲爱的

‘m 1402EVM 测试电池有源平衡功能。1402EVM 电路板通电并开始工作、 LED D15  亮起。

我使用另一个 MCU 连接到 EVM、而不是 TMS570。  我正在编写自己的代码、其中引用了 TMS570的代码。 我设置固定通道以进行平衡。

 这种现象是 LED D4 以 微弱的声音闪烁,。

那么、我想知道如何知道通道是平衡的?另一个问题,如何将 J2连接器与 EVM 上的 MCU SPI 连接?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好监控电压并放置示波器。 您将看到与示波器的区别。 电缆 IR 压降可能不大、因为它足以从示波器中看到