This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:CEDV 数据收集

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741070/bq34110-cedv-data-collecting

器件型号:BQ34110

大家好

我有一个与为 GPC 收集 CEDV 数据相关的问题、该问题是通过使用带有12V-7A PBA 电池的 bq34110芯片来实现的。 根据该过程、放电周期的执行温度应为应用中这些温度的最大值、最小值和平均值。 在这种情况下、温度值为10°C、25°C 和40°C 它将使用 bq34110的内部温度传感器来收集温度数据,但是,控制测量环境温度的外部温度传感器与 bq34110的内部温度传感器之间的值有很大差异。

在该过程开始之前、两个传感器都已校准到相同的温度。 温度升高时会出现此错误。 我应该使用外部传感器值还是内部传感器值来估算正确的温度? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要收集放电日志数据、您需要捕获电池温度。 放电日志用于创建特定电池的电池模型、因此不需要 BQ34110。 使用监测计是记录数据的便捷方式。 BQ34110具有可连接到外部热敏电阻的 TS 引脚。 在更改温度时、您应在开始放电之前让电池在新温度下放松2小时(应在室温下充电)。

    此致、
    Matt