This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:bq40z50 1s

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741011/bq40z50-bq40z50-1s

器件型号:BQ40Z50

您好!

我们有一个适用于1s2p 的 bq40z50项目。 在实际应用 中、由于 BAT 引脚电压略低于2.2V (电池电压减去二极管 VF (~0.4V))、如果电池电压为~2.6V、监测计可轻松进入关断状态。

我们是否可以使用电阻器代替 D1? 有副作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shane、
    D1二极管的主要用途是防止通过从 Vcc 到 BAT 的路径意外充电、因此我不建议将其替换为电阻器。
    遗憾的是、不建议在工作电压低于2.8V 的情况下使用 bq40z50。
    此致、
    Swami