This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:将电池电流除以10、使芯片能够控制超过32000mA 的电流

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740716/bq20z655-r1-divide-cell-current-with-10-for-making-the-chip-be-able-to-control-more-than-32000ma

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80

你(们)好

如果我希望 BQ20Z655-R1上的电池容量超过32000mA、可以通过更改电路来降低电压、将电池容量除以10。 ASRP 和 ASRN 中

因此32000mA 将是3200mA。

如果可能、这最好由一个简单的电阻器完成、还是我需要一个运算放大器。

最大电芯的电流可以是37 * 5000mA = 185A。 = 18500 * 10mA

如果有一个芯片更适合 此容量,我现在想介绍。

规格 漏极和电荷不超过7000mA、芯片需要处理4节电池并具有用于通信的 SMBus 或 I2C 总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这根本不可取。 原因是电路的噪声会降低您的精度。 我建议您查看 bq40z80。 它支持更高的容量、并具有 VSCALE 和 IPSCALE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Batt 的建议。

    相反、我将查看 bq40z80。

    Bård μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我查看了 bq40z80数据表、该芯片的最大电池容量为29000mA、因此它小于具有32000mA 的 bq20z655
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它具有 VSCALE 和 IPSCALE、您可以通过它将电流调节10倍。 请参阅 TRM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好。

    您之前被邀请使用两个因素。
    打开文档 sluubt5.pdf