This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520A 器件出现故障的原因、其中 INB 和 GND、VCCI 和 GND 之间的阻抗显示为52欧姆

Guru**** 2537360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740824/ucc21520-reason-for-ucc21520a-device-failure-showing-impedance-between-inb-and-gnd-vcci-and-gnd-as-52-ohms

器件型号:UCC21520

您好!

我使用 UCC21520A 作为具有15V Vcc 电源的半桥栅极驱动器 IC。VDDA 电源=6.5V (LDO TPS7a1601调节自举电源)。

器件出现两次故障。两次、INB 和 GND 之间的阻抗、VCCI 和 GND 之间的阻抗均为52欧姆。

器件故障的原因可能是什么。我将原理图随附以供您参考。

此致、

P.Selvam。

e2e.ti.com/.../Driver-section.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、您在使用我们的器件时遇到问题。 我查看了您的原理图,没有看到 VCCx 与 VSSx 之间有任何去耦。 这在第10节"电源相关建议"中的 d/s 中进行了讨论。 这可能会解释您看到的故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvam、

    通常情况下、INB/GND 或 VCCI/GND 之间的阻抗降低表示过压瞬态条件已对初级侧电源造成损坏。 这可能通过以下几种方式发生:

    • 15V 电源出现瞬态>20V、这是 VCCI 引脚的绝对最大值
    • 输入端会由于线路电感或其他与布局相关的寄生效应而出现瞬变、从而损坏 ESD 单元
    • 驱动输入电源电压增加到超过 VCCI 输入电源电压、从而导致输入/电源引脚上的 ESD 结构受到大电流损坏(我在工作台测试期间经常看到这种情况、此时电源引脚被钳位至0V、但驱动输入源仍被启用)

    为了纠正这些问题、我有以下建议:

    • 确保15V 电源经过良好调节、且瞬态电压不超过绝对最大额定值
    • 在 C24之前添加一个串联电阻器、以限制该引脚消耗的总短路电流、并过滤任何剩余的瞬态(ICCI 应小于5mA、因此该电阻器可以几十甚至几百欧姆、而不会影响 VCCI 运行; 但是、请注意确保 INA 和 INB 电压不超过绝对最大额定值的 VCCI)
    • 在移除 VCCI 电源之前、确保 INA 和 INB 驱动信号减少至0V
    • 确保 INA 和 INB 信号洁净无振铃、包括过冲和下冲。 UCC21520A 的数据表应用部分建议使用低值滤波电容器来帮助滤除瞬态和抑制过度振铃、并将滤波器转角频率设置为所需最高应用频率的大约一个数量级。

    此致、