This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5430:WEBENCH 出现问题

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740697/webench-tools-tps5430-something-wrong-with-webench

器件型号:TPS5430

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

新版本的 WEBENCH 很难使用、我认为组件/存在一些问题

为什么我需要3A 降压转换器中的10A 二极管?

旧 WEBENCH 更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、此器件不需要10A 二极管。 您可以选择3A 二极管。

    我将向 Webench 团队提出您的问题、以供进一步评论。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

       您能告诉我您设计的输入/输出条件吗? 如果您可以将设计分享到我的电子邮件 g-dhanabalan@ti.com、也会有所帮助。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    完成。 请检查 您的电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

      感谢您分享设计。 WEBENCH 建议使用从3.33A 开始的二极管、您可以从建议的限值中看到这一点。 但它选择了一个10A 二极管、因为与3.5A 二极管相比、它更便宜0.12美元、在替代器件的下表中可以看到、3.5A 二极管的价格为0.26美元。

    此致、

    Gerold

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gerold:

    正如我所理解的、这是来自制造商价格数据库。 但最好更改搜索器件算法中的限制。 也许对于3.33A 二极管、可以找到最高限制在5A 左右的器件吗? 此外、变体的原理图视图也不是很方便。 没有原理图的老式桌子更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

      我们将限制保持在较宽的范围内-因为该设计将使用电流较高的二极管、因此在本例中、如果电流较高的二极管能够提供更好的价格-对于作为客户的您而言、比限制它更有利。

    如果您喜欢旧的表格样式、则仍然可以在选择屏幕中通过单击右上角的"表格视图"按钮来执行此操作。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!

    好的。 感谢您的回答。