This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203EXT:输出电压保护

Guru**** 2640445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203EXT, LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740699/lmz14203ext-voltage-protection-of-vout

器件型号:LMZ14203EXT
主题中讨论的其他器件: LMZ14203

你好

在电路初始化过程中、我会在 LMZ14203EXT 的输出端施加5V 电压、输入端无电压。 目的是为由 LMZ14203EXT 的 Vout 馈送的电路使用启动电压。

等效电路和工作顺序(1、2和3)如下:

 在这种情况下、LMZ14203EXT 是否会遭受任何损坏?

谢谢、

朱利雄。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julio、

    观察反馈电阻分压器、您会发现它看起来像是被设置为在5.5V 输出下进行调节。 您的应用程序听起来像是有一个预偏置启动条件。 LMZ14203EXT 将正确启动至数据表(Section7.3.5)中提到的预偏置输出。 由于您将从输出电压上的5V 外部电压变为5.5V 稳压输出电压、这应该不会是问题。

    仅当外部电压(5V)高于 LMZ14203的设定稳压电压时才会出现此问题 、因为这将导致反向电流流入 VOUT 引脚。 为了防止这种情况、通常需要在 VOUT 上放置一个阻塞二极管、以便阻止电流流流回 VOUT 引脚、从而可能使低侧开关 FET 过载。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    我的目的是在 Vout 上使用一个阻塞二极管、但我遇到了布局问题、电路板实际上处于 上述情况。

    您说过、这可能会使低侧 FET 过载、但我认为这可能是问题所在的上侧 FET、因为如果这是 MOSFET、电流应 流经内部 MOSFET 二极管。

    因此,如果没有阻塞二极管,在情况1 (无输入电压)下,我真的可能会遇到问题,对吧? 即使时间很短,大约一秒钟?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julio、

    反向电流将尝试找到它的接地路径。 在这种情况下、如果您处于电感器电流反向的运行条件(5Vext 至更低的 Vout 调节电压)、则它将尝试通过低侧 FET 并对器件施加应力。 应用手册中对此进行了进一步说明(SNVA736在第3.1节电流限制中)。 因此、具有负电流限制选项对于防止反向电流过大非常重要。 否则、您将需要一个外部阻断二极管来防止电流吸入 Vout 引脚。 在您的原理图中、我认为二极管的方向应该相反、以防止电流在外部电源启动定序期间回流到器件中。

    此致、

    Jimmy