This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:具有外部系统时钟的 TPS54560DDAR

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741010/tps54560-tps54560ddar-with-external-system-clock

器件型号:TPS54560

我使用以485kHz 运行的 LTC6900作为系统时钟-这是一个从0V 到3V3的低阻抗(100欧姆)输出。阅读数据表的第7.3.11节并参考图25 (左侧部件)。 我很困惑串联或分流电阻器是否应为50R、另一个电阻器应为50R。 我看到并联电容器应为10pF。 有人可以澄清吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在下图中、我圈出了电容器、该电容器应为50欧姆。  RT 电阻器应设置为默认开关频率、因为50 Ω 电阻器可以忽略不计。 此外、正如您提到的、电容器应为10pF。

    如有任何疑问、请告知我。

    此致、

    Katelyn