Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
您好!
很抱歉、我花了这么长的时间来回答。 我不得不参加另一个项目。
将5600pF 自举电容器替换为0.1U 电容器后、问题仍然存在。
问题是间歇性的。 我可以更换芯片、它可以正常运行几次。 在第2次加电和第10次加电之间、当电源达到电流限制时、我的48V 总线电压降至3V。 红外成像显示 UCC27211DR 在上电后不到3秒内便完全超过90C 外壳温度。 芯片被炸、因为在更换芯片之前无法恢复主板。 这不是"一次性"。 我有10块电路板、问题完全相同。
今天我将更换芯片并获取范围数据。 同时、您还有其他建议吗?
谢谢你。