This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:TPS92662淡入/淡出功能

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740797/tps92662-q1-tps92662-fade-in-out-function

器件型号:TPS92662-Q1

尊敬的先生/女士

我的客户希望使用 TPS92662来完成"淡出输入"和"淡出输出"功能。 他的期望是设定最终亮度(可能是90%)和一个点亮的时间斜率、然后设定一个标志或一个指令。 TPS92662可以缓慢变亮。 设置最终亮度(可能为5%)、后跟变暗的时间斜率、然后设置下一条指令。 TPS92662可以缓慢变暗。 但我们在数据表中找不到该函数。 TPS92662是否具有此功能?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    设计中的 MCU 可以实现这一点、它不是 TPS92662的内置功能、必须通过通信告知它要执行的操作。

    此致、