This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:我们能否使用此 IC 设计12V 输入电压、12V 输出电压、500mA?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28910, UCC28C45-Q1, UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740438/ucc28730-can-we-design-a-12vin-12vout-500ma-with-this-ic

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件: UCC28910UCC28C45-Q1UCC28C45

您好!

我们正在为栅极驱动器设计辅助电源。

反激式转换器的输入为12V。 我们不确定是否只需让 HV 引脚保持断开状态并在 Vdd 引脚提供12V 电压即可。 可以这样做吗? 或者在达到21V 之前 IC 不会启动?

也可以在不使用辅助绕组的情况下使用该 IC 吗? 由于我们的输入电压已经不是很高、我们希望避免这种情况。

请告知我们是否应该将此 IC 用于我们的应用、或者是否有任何其他 IC 更合适? 我们应该仅使用符合 AEC 标准的 IC、我们更愿意进行初级侧调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    UCC28730的 VDD UVLO 为21V、如果您仅向 VDD 施加12V 电压、则不会启动。

    UCC28910器件用于初级侧调节、具有内部 FET。  VDDon/UVLO 导通点为10V。  此器件可用于从输入端为 VDD 供电的应用。

    UCC28910具有一个 EVM、您可以订购并评估该 EVM、以确保其满足您的需求。  以下链接将使您转至用户指南。

    www.ti.com/.../sluuai4a.pdf

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    看起来 UCC28910不符合 AEC 标准。 请确认。 如果是、请推荐符合 AEC 标准的 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    UCC28910/1初级侧稳压控制器是唯一具有足够低的 UVLO 以满足您的应用需求的控制器。

    但是、您可以在固定频率 DCM 反激式转换器中使用 UC28C45-Q1。 该器件符合 AEC 标准、但不适用于初级侧调节。

    如果您的设计不需要隔离、则有一个板载放大器用于反馈。  

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请验证 Uc28C45-Q1的拼写。 我认为这是错误的、我无法在网上找到它。

    您是指 UCC28C45-Q1? 我们确实需要在初级侧和次级侧之间进行隔离。

    进行 PSR 的主要原因是、由于很难找到汽车级的线性光耦合器、因此避免了从次级侧获取反馈的光耦合器。 如果我们使用非线性光耦合器从次级侧(例如 VOMA617A)获得反馈、我们会不会这么做?

    请了解我们的情况并建议合适的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../ucc28c45-q1.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的澄清。 你可能错过了我的答复的后半部分,即:

    我们确实需要在初级侧和次级侧之间进行隔离。

    进行 PSR 的主要原因是、由于很难找到汽车级的线性光耦合器、因此避免了从次级侧获取反馈的光耦合器。 如果我们使用非线性光耦合器从次级侧(例如 VOMA617A)获得反馈、我们会不会这么做?

    请了解我们的情况并建议合适的 IC。

    此致、
    Shyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    符合 AEC 标准的 TI PSR 控制器系列具有21V 的 UVLO VDD 导通输入。  由于您的输入和偏置电压为12V、因此这些器件不适用于您的应用。 UCC28910/1 PSR 控制器具有可正常工作的较低 UVLO、但这些器件不符合 AEC 标准。  

    我建议使用的器件 UCC28C45-Q1控制器可在12V 输入电压下工作、但设计用于与光耦合器一起工作、并不是专门针对 PSR 调节而设计的。    

    尽管 UCC28C45-Q1不是设计成 PSR 控制器、但一些工程师已将该器件用作 PSR 控制器。  它们使用板载放大器调节 初级侧的偏置电压。  这没有 PSR 控制那么严格的调节、但在过去使用过。   

    Vout/Vin =(NP/NS)* D/(1-D)、NA/NS = Vau/Vout。   

    这可能不是您的应用的理想选择、因为您有12V 电压直接为反激式控制器供电。  您可以使用12V 电压启动 UCC28C45-Q1、并使用15V 辅助电源为 UCC28C45-Q1供电、并使用板载放大器调节初级侧的电源电压。  您只需在 UCC28C45的 Vin 至 VDD 之间连接一个二极管即可启动、也可以在输入电压中使用该二极管。  当辅助电压上升并稳定在15V 时、该二极管将反向偏置、您将调节输出电压。

    我知道这是一些额外的电路、如果我们有一个具有 UVLO 的 PSR 控制器、这将是理想的选择。  但是、这就是我们针对该独特应用所拥有的功能。

    此致、

    Mike

    此致、

    Mike