This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:bq77915平衡算法

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740961/bq77915-bq77915-balancing-algorithm

器件型号:BQ77915

您好专家、

我对 BQ77915的平衡算法有疑问。 请先阅读以下手册。  

为什么被动平衡方案的平衡使能条件基于各个平均值? 这样、总包装容量始终受最低节点单元 CV2的限制。 这种战略的目的是什么?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、
    平衡基于电池电压而不是平均电压。 开启时有3个相位或平衡模式:
    1.当电池电压上升时,电池将无法平衡的 Δ 电压。 如果它们具有较大的差分、它们将保持平衡。
    2.一旦电池达到满电压、高于 VFC 平均值的电池将保持平衡、而充电器保持提供的电压、电池组将继续充电。
    3.如果充电器将电池压入 OV 状态,如果电池组中使用了保护 FET 并且 OV 电池将被平衡,则充电将被 OV 状态停止。
    上面显示的图7旨在显示电池5将被平衡、这是因为一个电池高于 VCBTH 且一个电池低于 VCBTL、这是差分电压条件。 在这种情况下充电不会停止、所有电池都会继续充电。 虽然图片中并未显示它是按比例调节的、但如果电荷持续达到 VFC 的平均值而电压没有显著调整、则看起来电池5可能会被推到 OV。