This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:如何设计抗混段滤波器

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740925/ucd3138-how-to-design-an-antialiasinfg-filter

器件型号:UCD3138

你好

我需要知道 UCD3138A64-Q1在运行模式下的最大总功耗,以防  DPWM 以200kHz 的频率进行切换; 并且 EADC 的 ADC 采样频率为10kHz 和100kHz

 在数据表中、当器件处于 ROM 模式且所有 DPWM 均已启用且开关频率为2MHz 时、电流为100mA。 DPWM 均为空载、但不包括 ADC 功耗  

 我应该使用直方图" 典型时钟门控节能-数据表的第17页"来计算 不同 外设的总功耗?

在 advane 中谢谢

 努内丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保您可以使用数据表第17页的"典型时钟门控节能"来计算每个外设的功耗、这将让您大致了解总功耗。 请注意、功耗受应用的影响、例如、DPWM 模块功耗取决于开关频率及其驱动的负载。 要获得准确的值、您需要测量电路板上的3.3V 电流。

    此致、
    Bosheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您的快速回复
    当我使用典型的时钟门控功耗节省值来计算每个外设的功耗时,我得到的电流消耗很高(每个 DPWN 为5.1mA),每个 ADC 为4.4mA

    我想知道每个 ADC 是否实际消耗4.5mA 电流?
    我发现 DPWM 功耗取决于开关频率和负载

    此致
    努内丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有一个 ADC 模块、无论您使用了多少个 ADC 通道、总功耗均为4.5mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个问题请:
    我会考虑计时器、滤波器、PMBus 等其他外设
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用它们、则需要将它们考虑在内。