This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:5V/5~6A 正向拓扑 PD 的参考设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740085/ucc2897a-reference-design-for-5v-5-6a-forward-topology-pd

器件型号:UCC2897A

尊敬的 TI:

这是客户的请求:

PoE PD -正向拓扑、输出 5V、5~6A。  因为他们将 UCC2897A 用于许多项目、所以不会更改为其他解决方案。

问题如下:

1.申请是否有任何参考设计?

2.或者可以利用其他器件的任何参考设计、尤其是变压器。

是否可以利用 UCC2897A 的 PMP5818原理图? (变压器的规格适用于4.8A)

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我只是与原始设计师核实一下、希望明天能得到回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    设计人员的响应如下。

    在5A 电流下工作正常。 由于他们希望使用 UCC2897A、PMP20960也是一个选项、因此该电路板尚未经过测试、但主要是 PMP5818的副本、并进行了一些更改以适应 UCC2897A 和为7A 重新设计的 XFMR。 如果他们不想使用定制的7A XFMR 并且只需要5A、则可以使用 Coilcraft、Pulse 和 Wurth 的目录 xfmr。 PMP5818的 XFMR 应该可以工作、现在是 Coilcraft 的目录部件。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您的帮助、PMP20960似乎是我们客户的理想解决方案。 但我可以在 TI.com 中找到 PMP20960、您能帮些什么?
    非常感谢!

    此致

    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    PMP20960仍在开发中、一段时间内不会发布。 我不是设计团队的成员、因此我无法查看计划。

    此致

    Peter