This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A 应用问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739905/bq25120a-bq25120a-application-question

器件型号:BQ25120A

尊敬的所有专家:

             我对 bq25120A 有一些疑问。

             1.系统关闭时,Vbat 电源是否会切断?

             如果寄存器(EN_SYS_OUT)设置为低电平,如何唤醒 IC?  

             如果 MRRESET 寄存器设置1,它是否会使 LDO 变为零?

               LDO 关断条件如何? 优先级是软件优先还是硬件优先?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达斯丁、

    1.您能更详细地解释一下吗? 如果适配器存在、我们将使用适配器电源为系统供电、即使在电池切断时也是如此。
    2.连接适配器或电池后,IC 将自动唤醒。 EN_SYS_OUT 仅用于测试目的。
    3、LDO 由寄存器0x07控制

    您能解释一下您的优先级是什么意思吗?

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gautham:
    1.如果没有适配器,系统将被切断,电池侧电源如何?
    2.我明白了。
    3.如果 MR 复位寄存器为1,它是否会关闭 LDO?
    4.MR 功能引脚状态? ->如果满足发送 MR REST + MR 复位时间并且满足 VUVLO + VSLP <VIN < VOVP)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达斯丁、

    系统是电池或适配器之间的或。 如果存在任何一个、则可以为系统供电。 当适配器存在时、首选方法是从适配器上拉电流。

    /MR 不会更改 LDO 的状态、除非您通过长时间按压进入运输模式、并且 MRREC 位设置为运输模式。

    如果在适配器处于电源正常状态时按/MR、 我们将在按下重置时发出重置脉冲。

    谢谢、

    Gautham