This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138HSFBEVM-029和 PMP8877的负载共享

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029, PMP8877

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740977/ucd3138-load-share-of-ucd3138hsfbevm-029-and-pmp8877

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: PMP8877

大家好、

我的客户想了解 UCD3138HSFBEVM-029和 PMP8877的负载共享方案。

在并行应用中、启动两个板可能存在时间差。  在这种情况下、它是否会导致反向电流?

如果确实如此、如何通过使用硬件和软件来避免反向电流?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    专家将很快为您提供帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱纳、

    请向我发送另一封电子邮件、详细说明您需要什么。

    谢谢、

    肖恩