This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:上电序列

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740884/tps23861-power-on-sequence

器件型号:TPS23861

你好

       考虑到 TPS23861的功耗、VVPWR 在 VDD 3.3V 之前上升至18.5V、然后将 RESET_N 上升至0.9V、对吧? 如果 VDD 3.3V 在 VVPWR 高达18.5V 之前上升、对该电源序列有什么影响? 谢谢你。  

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    如屏幕截图所示、VDD 可能会在 VPWR 达到18.5V 之前升高。 但您必须主动控制 RESET 引脚、以便在 VPWR 达到18.5V 之前保持低电平。 如果从开始就没有用于复位的有效控制、则 VDD 应在 VPWR 达到18.5V 之前上升、因为复位从内部上拉至 VDD。 谢谢。

    此致、
    一分钱