This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7A4701-EP:使用此器件(以及 TPS7A4733)进行仿真时可使用电阻器负载、但电路在平衡线路接收器(THAT1200)作为负载时停止正常工作

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740715/tina-spice-tps7a4701-ep-simulation-with-this-device-along-with-the-tps7a4733-works-with-resistor-loads-but-the-circuit-stops-working-properly-with-a-balanced-line-receiver-that1200-as-a-load

器件型号:TPS7A4701-EP
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS7A33

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已经为 TPS7A4700和 TPS7A33构建了 LTSpice 模型(如所附)。 当我添加电阻器时、它运行良好。  同样、  使用 LTSpice 中提供的电压电源时、1200的平衡线路接收器也能正常工作。  但是、当我添加该1200平衡线路接收器时、该电路将不再工作。 似乎从输出端的直流电压开始、我认为这可能会影响输出调节功能。

您能不能查看一下、看看您是否看到了有关为什么会发生这种情况的任何线索?


提前感谢、
Cody



e2e.ti.com/.../1200_5F00_test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cody、

    我无法使用 LTSpice、因为它是由竞争对手制造的。
    如果您提供电路信息以及未加密的 SPICE 模型、我可以尝试重新创建电路/问题并在不同的仿真器中查看。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 实际上、您可以继续解决这个问题。 我在为1200制作的 SPICE 符号中发现错误、并将其替换为制造商提供的 SPICE 符号、似乎已解决了该问题。

    谢谢、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    很高兴听到一切顺利!

    我将根据您的请求关闭该问题。

    谢谢、

    Daniel