This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:预期输出

Guru**** 2562020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740691/bq25505-expected-output

器件型号:BQ25505

恒定0.8V 和1.2mA 输入可提供什么输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    您可以使用 VBAT_OV 电阻器设置所需的输出电压。 如果您的问题是在 VBAT_OV=veff =4.2V 及以上输入条件下可以获得多大的输出电流(ISTOR)、您可以使用功率平衡来估算:eff =Po/TOR =(VSTOR ISSTOR)/(0.8V*1.2mA)、其中 Pi 从数据表效率曲线2和3中拉出(~82%)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我是一名电子学新手、能否用外行的术语回答这个问题?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

     电池充电器使用直流/直流升压转换器将其输入电压升压至更高的输出电压。   Wikipedia 对升压转换器有很好的解释。  所有直流/直流转换  器都使用输入功率、电压和电流(VIN*IIN)来提供一定水平的输出功率(VOUT*IOUT),电路中会有一些损耗。  即使效率为100%(无损耗)、100%=VOUT*IOUT/(VIN*IIN)、您也可以 看到、如果 VOUT 高于 VIN、IOUT 必须小于 IIN。    使用已知效率估算输出功率比尝试计算元件中的所有损耗更容易、尤其是对于以 非连续模式运行的升压转换器(电感器电流在每个开关周期结束时变为零)。    对于 bq25505、输出电压使用 VBAT_OV 进行设置、因为它用于为电池充电。  对于具有高输出阻抗的电源、充电器具有 MPPT 功能、该功能可限制从电源拉出的电流量、以防止其看到的电压完全崩溃、直至达到零。  因此、您可以使用 VOC_SAMP 电阻器为您的 HiZ 源设置 MPP 点(例如太阳能电池板)。  升压转换器 VOUT (VSTOR)和 VBAT 之间的内部 PFET 用于防止电池过度放电、前提  是电池没有内部保护器 FET。