请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23523 各位专家、您好!
我是热插拔的新学员、刚刚开始使用 TPS23523。 有关电流限制阈值的问题使我无法回答。
请参阅8.3.1->电流限制。 我非常了解23523为什么会设置两个不同的电流限制阈值。 8.3.1.2中的内容、并介绍了如何调节 VSNS、CL1以使用8.3.1.3中提到的稳定 RSNS 来更改 CL1、但没有什么能够提供如何调节 VSNS、CL2的方法。
您能否解释一下如何调整 VSNS、CL2、以便用户能够在 RSNS 固定时轻松更改 CL2?
此外、您能否告诉我什么是快速旅行? 有人提到、PROG 用于设置 VSNS、FST。
非常感谢您的帮助!
此致
-文豪