This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:IC 关断问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739630/lm5069-ic-shutdown-issue

器件型号:LM5069

您好,

我们使用 LM5069MM-1实现10A 浪涌限制和短路保护。 输入电压为24V。 标称负载为1.5A。 当输入以更快的速率或随机数次提供回收时、芯片进入关断模式、我们必须回收输入功率以恢复输出。 如何摆脱这种情况? 不会发生短路或 UVLO、OVLO 情况。 随附了原理图。 请建议进行任何修改 required.e2e.ti.com/.../7457.LM5069.pdf 如果需要进行任何修改、请建议进行此类修改。  

 谢谢

Shanoj G

系统专家 II

BTL India Pvt Ltd

Delta 一楼 Sigma Soft Tech Park

Whitefield、Bengaluru–560066

印度卡纳塔卡

办公室:+91 80 49698666

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shanoj、

    感谢您深入了解原理图详细信息。
    而输入电源回收- Vin 的最小电压是多少。
    您能否共享输入电压、输出电压、栅极和计时器电压的测试波形。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shanoj、

    是否有测试波形的更新? 您是否能够找出问题?

    此致、
    Rakesh