This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2400:内嵌式环境温度

Guru**** 2693525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734969/tps2400-recommenaded-ambient-temp

器件型号:TPS2400
主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1

客户未找到建议的环境温度。 这对于客户来说很重要。

应用:交流驱动器/VFD

客户:WW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    在建议运行条件下、我们仅将 TJ 指定为< 125C、因为由于依赖于电路板温度、焊料、散热过孔等许多参数、特定 TJ 不会超过125C 它们因系统和客户电路板设计而异。
    由于它只是一个控制器、因此预计不会大幅升高温度。

    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 另一个问题是绝对最大值 额定输入电压最高可达110V。 但在中、建议的输入电压仅为6.8V。
    有什么不同? 如果输入电压引脚连接到100V 直流总线、会发生什么情况? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    内部模块(稳压器等)旨在支持汽车环境中的负载突降等大电压瞬变。 如果在较高电压下长时间运行、器件将承受应力。 对于该器件、差异比我们在多个产品中看到的大。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    感谢您的回复。 由于客户环境温度约为85度、环境测量值高达125度。 因此它无法满足要求。 是否有适合的器件? 这对于我的客户来说对于电机安全应用至关重要。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    LM5060-Q1可用于 OVP 保护。 请检查它是否符合此要求。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是否收到了客户的任何反馈。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    当您从客户处获得反馈时、请随时打开一个新主题。 我将关闭这个、直到那时。

    此致、
    Rakesh