This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:输出电压恢复到正常电压的时间

Guru**** 2635585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25924, TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734462/tps25924-how-long-vout-back-to-normal-voltage

器件型号:TPS25924
主题中讨论的其他器件: TPS24751

大家好、

我的客户对 TPS25924有几个问题。

如果 IOL 设置为2.8A、则为1。 当负载电流超过2.8A 时、Vout 上有多少压降? 当负载电流恢复到2.8A 以下时、Vout 恢复到正常电压的速度有多快?

2. 下面是风扇的电流波形、最大值 电流为 4.76A、团队能否帮助提出 RLIM 的值

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我将在星期一再接回来。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    对于 Q1>>

    在电流限制模式下、该器件保持在 Rilim 设置的恒定电流值。 器件上的功耗为(VIN-VOUT)*I_LIMIT。 由于 VOUT 值取决于过载量、因此器件在热关断之前的功耗以及运行时间取决于过载量。

    例如、Vin=5V、电流限制值为2A。 当输出加载1欧姆时,将发生过载事件,输出电压 VOUT 变为2*1欧姆=2V。 该器件的功率耗散为(5-2)*2=6W。 在热关断之前、该器件在25度下的工作时间为400ms。

    例如、Vin=12V、电流限制值为3.5A。 当输出短接 VOUT=0时,功率耗散为(12V-0)*3.5A = 42W。 在热关断之前、该器件应在25度下运行2ms。

    对于 Q2>>

    如果 最大 电 流为4.76A、您可以在 RLIM = 162k Ω 时进行检查。 您的平均负载电流是多少? 如果它接近最大值 我建议切换至 TPS24751器件。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    非常感谢您的详细描述。 我将回复我的客户、如果有任何疑问、请告知您。

    此致、
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    客户的应用是风扇和旋转电流、如以下波形所示。 您可以找到最大值 电流为5.04A。

    1.您是否认为 TPS25924是一种合适的解决方案、因为它具有建议的最大值 继续输出电流为5A?

    2.如果是、推荐的 RLIM 电阻是多少?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的陈文森:

    考虑到 TPS25924的电流限制精度和器件间的差异、很难保证在~5A 下运行
    我建议使用 TPS24751器件。

    此致、
    Rakesh