主题中讨论的其他器件: bq29330、 bq29312、 bq20z80
您好!
我想使用外部电阻器进行外部电池平衡,这是可行的吗? 对于 Daniel 的问题、是否有任何答复?
谢谢你。
Daniel 的问题:
我目前正在为包含3节串联锂离子电池的32Ah 电池组设计智能电池管理系统。 BQ20Z655-R1 IC 满足大多数设计要求、但内部电池平衡电流不足以在充电时间内平衡电池。 BQ20Z655-R1是否 以任何方式支持外部电池平衡? 如“SLUA420A -使用外部 MOSFET 的快速电池平衡”所示的设置是否起作用? 根据我的理解、 无法将 BQ20Z655-R1配置 为一次仅平衡一节电池(旋转平衡)、因此相邻电池可以使用建议的设置尝试同时平衡。 该文档提到:
“在实践中,IT (相邻电池的同步平衡) 不是问题,因为每个电池平衡所需的时间量是由 Impedance Track算法根据每个充电周期进行评估的”
BQ20Z655-R1 也会这样做吗? 如果 两 个相邻电池需要平衡、并且 每个电池的平衡时间仅在充电开始时每个周期计算一次、这是否不会导致两个电池中的一个在单个周期中得到适当平衡?
请提供任何资料。
此致、
Daniel