This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:支持 BQ20Z655-R1外部电池平衡

Guru**** 1815290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29330, BQ29312, BQ20Z80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734786/bq20z655-r1-bq20z655-r1-external-cell-balancing-support

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: bq29330bq29312bq20z80


您好!

我想使用外部电阻器进行外部电池平衡,这是可行的吗? 对于 Daniel 的问题、是否有任何答复?

谢谢你。

Daniel 的问题:

 

我目前正在为包含3节串联锂离子电池的32Ah 电池组设计智能电池管理系统。 BQ20Z655-R1 IC 满足大多数设计要求、但内部电池平衡电流不足以在充电时间内平衡电池。  BQ20Z655-R1是否 以任何方式支持外部电池平衡? 如“SLUA420A -使用外部 MOSFET 的快速电池平衡”所示的设置是否起作用? 根据我的理解、 无法将 BQ20Z655-R1配置 为一次仅平衡一节电池(旋转平衡)、因此相邻电池可以使用建议的设置尝试同时平衡。  该文档提到:

“在实践中,IT (相邻电池的同步平衡) 不是问题,因为每个电池平衡所需的时间量是由 Impedance TrackTm算法根据每个充电周期进行评估的”

 BQ20Z655-R1 也会这样做吗? 如果 两 个相邻电池需要平衡、并且  每个电池的平衡时间仅在充电开始时每个周期计算一次、这是否不会导致两个电池中的一个在单个周期中得到适当平衡?

请提供任何资料。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我们正在举办一个活动。 回复将延迟、请在一周内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于您是否可以使用外部分辨率的问题、答案是肯定的。 但您需要相应地修改电池平衡计时器。 我想在电量监测计中计算电池平衡计时器、然后单独对电池进行平衡。 当平衡计时器到期时、会重新计算它们、如果满足阈值、则会启用平衡。 当需要绕过电池时、可在 AFE 内部完成。 如果有任何更改、我将在这里回复。 但据我所知、我在这里提到的是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢你的帮助。

    我想、我必须修改数据/寄存器等 我可以问、如何修改电池平衡计时器? 有没有指南可以解决这个问题?

    如果可能、请向我提供有关外部电池平衡的信息(原理图、数据、指南等)

    我需要进行外部电池平衡、因为 内部电池平衡电流不足以在充电时间内平衡电池。

    您可以在下面找到有关我的应用的信息:

    *系列:3.

    *切姆:锂离子

    *容量:27Ah

    *充电电压:12、6V

    *充电电流:1-3安(约)  

    *充电时间:9-14小时(大约)

    *平衡电流=?

     

    1-您可以建议此应用平衡电流吗?

    2 -如何修改电池平衡时间等 ?

    3-是否可以使用电池平衡 Cfg>最小电池偏差?

    3.1.我使用的最小值 使用内部电池平衡时的电池偏差。 您可以在下面找到信息:

    (基于:

    应用报告 SLUA340C–2005年11月–2011年1月修订使用 bq20zxx 的电池平衡

    注意:本文档中的 R=540欧姆

    应用报告 SLUA420A–2007年5月–2009年1月修订使用外部 MOSFET 的快速电池平衡

    注意:本文档中 R = 530欧姆(2 x Rfilter (100欧姆)+ 330欧姆(FET) = 530欧姆)

    《bq20z655技术参考> 2.5.2电池平衡》

    R = R = 500k Ω(Ω 值)的内部旁路 FET 电阻

    如果我使用的是 R=500欧姆(典型值)

    Duty_cycle= 0.4 (4个串联电池组)

    Duty_cycle= 0.3 (3个串联电池组)

    最终:

    如果我使用的是 R=500欧姆(典型值)

    Duty_cycle= 0.4 (4个串联电池组)

    Duty_cycle= 0.3 (3个串联电池组)

    最小电池偏差= R /(DUACT_CYCLE×V_avg)×3.6s/mAh

    4个系列的最小电池偏差= 500/(0.4×3.6V)×3.6s/mAh = 1250

    4系列的最小电池偏差=(540 /(0.4×3.6V))×3.6 s/mAh = 1350

    3个系列的最小电池偏差=(540/0.3×3.6V)×3.6s/mAh = 1800s/mAh

    3系列的最小电池偏差=(500/(0.3×3.6V))×3.6s/mAh = 1667s/mAh

    以下哪一项适用于3节串联电池组(内部电池平衡)?

     

     

    3.2最小电池偏差  


    您对外部电池平衡有何建议? "最小电池偏差"是否足以进行外部电池平衡的修改?  

    我在等你的答复,非常感谢。

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在等待有关电池平衡的信息、正如我在帖子中提到的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../slua420a.pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    本应用报告介绍了使用现有 bq29330/bq29312 AFE 的快速电池平衡电路
    bq20z80/z70/z90/z75/z95 Impedance TrackTm电量监测计以及多个不同的设计方面
    实现该电路。

    我找不到任何有关 bq20z655-R1的信息。 该应用报告 okey 是否适用于 bq20z655-R1? 此外、如果您能提供更多详细信息、我将不胜感激。

    非常感谢。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ndd、

    是的、这也适用于655-R1。