This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:运行期间是否可切换 VSEL

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739899/tps63070-can-vsel-be-toggled-during-operation

器件型号:TPS63070

大家好、

我知道在运行期间可以切换 VSEL。

在这种情况下、电流限制和 PG 在输出电压开关期间如何工作?  例如、 当客户将输出电压从3V 切换至5V 时、PG 引脚是否保持低电平、并且 在3V 至5V 切换期间输入电流限制通常降至1A?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!

    让我向设计人员澄清您的问题、并在明天回来讨论。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口山口山、您好!

    抱歉、我今天错过了设计人员。 明天请提供我的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口山口山、您好!

    VSEL 可在正常运行期间更改。 在转换阶段、电流限制不会改变。 转换将非常快。 室温下的测量结果显示、低于40uS 时、从3.3V 转换到5V。

    通常、PG 会在此转换阶段保持高电平。

    仅当器件进入电流限制状态(由于高负载电流和低输入电压)且输出不能遵循预期的位置时、才会触发 PG。