This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:PFC 的使用

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739977/ucc28c45-use-of-pfc

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件: UCC28050

尊敬的先生/女士:

我正在使用 UCC28C45设计符合以下规格的电源

输入电压:85-265V、50Hz

输出电压:12V@5A。

我是否需要在输入滤波器之后放置 PFC? 如果是、原因是什么? 何时放置它以及如何计算它的值?

此致

Vishal kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,
    是否使用 PFC 完全取决于您的系统设计要求。
    您可以直接使用 UCC28C45控制器从85-265Vac 输入生成12V、5A、也可以将 UCC28C45控制器与 UCC28050等 PFC 控制器结合使用。
    您可以使用 Webench 工具软件为您的应用提供帮助
    webench.ti.com/.../switching-regulator
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我想在我的电源设计中针对欠压和过压发出警报。 如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    由于此问题与原始帖子无关、您可以关闭此帖子并打开新帖子。
    这使跟踪所有帖子成为可能。

    此致

    John