This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:DMAX 参数的最小值求和

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739030/ucc28950-minimum-value-eatimation-of-dmax-parameter

器件型号:UCC28950

大家好、

此器件的 Dmax 已在数据表中指定为 TYP=95%/max=97%、但没有最小规格。

现在、我的客户希望在整个温度范围内估算此最大值参数的最小值。
我们如何估计它?     
如果您有任何有关不同温度下的 DMAX 参数的评估(或仿真)数据、 则可以对其进行估算。

此致、
H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Someno-San

    包括过程和温度变化在内的最大 DMAX 值为92%。 这个最大占空比被连接至内部时钟脉冲宽度。 由于时钟脉冲宽度是固定的、因此 IC 输出端的最大占空比取决于工作频率。 TI 在 fsw = 100kHz 时测量 DMAX 参数。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin-San、

    感谢您的回复。
    我还有一个问题。
    92%作为 DMAX 最小值的基础是什么? 是实际的评估数据还是仿真结果?

    此致、
    H.Someno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Someno-San

    92%基于测试结果。

    此致