This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:在低温下会出现问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740097/tps65400-problems-occur-at-low-temperatures

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: LMK04808

你(们)好

我的客户端使用以下块配置了系统。

TPS65400的电路值如下所示。

LMK04808在°到试验箱的-5 μ F 操作时无法正常工作。

通常情况下、PLL2应在 LMK04808的 PLL1运行后以级联方式运行。

问题在于 PLL1在低温下正常工作、但 PLL2不工作。

请检查上述电路常量是否设计正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我是否可以询问 PLL 1/2在哪里? 您是否意味着开关节点处的波形不好?

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    当电源在低温下关闭并再次打开时、我发现一个问题、即 SW4输出为2.6V 至2.8V。

    我发现 SS/PG 引脚连接到客户电路中 TPS65400的 VDDD、如下所示。

    客户希望使用 SS/PG 引脚作为软启动功能。

    如下图所示、当 VDDD 和 SS/PG 直接连接时、是否存在压降问题?

    请 检查补偿电路值是否存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我们关闭此主题、并在您打开的另一个主题中讨论此问题。 谢谢!

    此致、
    Sam