This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LED#39在短时间后未同步

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740695/lp5569-led-s-unsychronized-after-short-period-of-time

器件型号:LP5569

您好!

我们有一个基于您之前的 LP5569评估板的 PCB。  (4个 LP5569驱动器连接到12个 RGB LED 芯片)。  我们不使用微控制器、而是使用连接到计算机的 FT232HL USB 转 I2C IC。  我们正在尝试进行编程、但注意到以下行为:

闪存和呼吸模式在每个芯片上使用完全相同的程序代码。 我可以单独加载每个芯片、然后使用所有芯片响应的广播从地址0x40同时将引擎设置为自由运行模式。 但是,虽然我可以同时触发所有芯片上的执行,并且它们在视觉上似乎以相同的速率以可视保真度上升,但最初,我观察到,下降时间开始在芯片上随着时间的推移而变化,并且很快变得不同步。 我已经阅读了多个 TI LED 驱动器的数据表,虽然有些产品比其他产品更详细,但没有提到非确定性斜降行为。

 

编程/执行步骤:

 

    1. 分别寻址每个芯片(0x32…0x35):
      1. 将引擎寄存器设置为 SRAM 编程模式
      1. 下载相同的程序代码
    1. 使用广播地址(0x40)寻址所有芯片:
      1. 将所有引擎同时设置为自由运行模式以开始程序执行

如果有问题、请告诉我。

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    如果您希望使用四个器件的引擎协同工作、则需要使用数据表中的 CLK 引脚:

    您还可以参阅以下应用手册、了解如何使用四个驱动程序协同工作:

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

     

    谢谢。

    此致、

    Kenneth