请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 您好!
我们有一个基于您之前的 LP5569评估板的 PCB。 (4个 LP5569驱动器连接到12个 RGB LED 芯片)。 我们不使用微控制器、而是使用连接到计算机的 FT232HL USB 转 I2C IC。 我们正在尝试进行编程、但注意到以下行为:
闪存和呼吸模式在每个芯片上使用完全相同的程序代码。 我可以单独加载每个芯片、然后使用所有芯片响应的广播从地址0x40同时将引擎设置为自由运行模式。 但是,虽然我可以同时触发所有芯片上的执行,并且它们在视觉上似乎以相同的速率以可视保真度上升,但最初,我观察到,下降时间开始在芯片上随着时间的推移而变化,并且很快变得不同步。 我已经阅读了多个 TI LED 驱动器的数据表,虽然有些产品比其他产品更详细,但没有提到非确定性斜降行为。
编程/执行步骤:
- 分别寻址每个芯片(0x32…0x35):
- 将引擎寄存器设置为 SRAM 编程模式
- 下载相同的程序代码
- 使用广播地址(0x40)寻址所有芯片:
- 将所有引擎同时设置为自由运行模式以开始程序执行
如果有问题、请告诉我。
此致、
插孔