This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:任何 CCM IC 都支持直流输入吗?

Guru**** 2536590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28180, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739891/ucc28070-does-any-ccm-ic-support-dc-input

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC28063

我想知道是否有任何支持直流输入的 CCM (单相或交错) IC。 或者是否有任何方法在直流输入中使用这些 IC。

 如果在输入为直流电压时将 VINAC 拉至低电平、UCC28070是否正常工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siiang、
    所有 PFC 控制器都设计用于50/60Hz 线路频率应用。 但是、一些测试是使用直流和400Hz 输入电源进行的。
    UCC28070是唯一已知的不能与直流输入一同工作的 PFC。
    这是因为 UCC28070的量化乘法器需要 VINAC 输入引脚检测过零、以便设置正确的乘法器电平。
    如果通过某种外部方式将 VINAC 拉为低电平、则输入电流设置为零。 这是因为您要将电流放大器的输入设置为零。 因此、您将看到直流输入电流关断的时间。
    在交流电源中、这种情况在过零点附近自然发生、这正是您实现良好功率因数所需的条件、但在直流电源中、您不希望电流关断。
    您可以将 UCC28180与直流输入电源配合使用。
    UCC28180不会监控输入、因此它没有直流问题。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    因此、这意味着所有交错式 CCM IC 都与直流输入不兼容。

    为什么28070必须感应交流输入、而28180不必感应交流输入?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Siliang,
    否 这并不意味着所有交错 PFC 控制器的运行方式与 UCC28070相似。 实际上、UCC28063确实可以与直流输入配合使用、但您的问题是有关 CCM 控制器的问题、这是一个 TM 控制器。
    如果您想了解 UCC28070和 UCC28180之间的差异、可以在数据表中找到所有这些信息。
    希望这能解答您的问题。
    此致
    John