This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:当 VIN-sense = 1mV 和46mV 时、电流感应的精度是多少?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066I, LM25066IA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740665/lm25066i-what-is-the-accuracy-of-current-sense-when-vin-sense-1mv-and-46mv

器件型号:LM25066I

大家好、

如果 VIN-SENSE=1mV 和46mV、

您能告诉我电流感测精度吗? 如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

     我们在数据表中提供了25mV 时 LM25066I 的遥测电流感测精度数据、如下所示、

    由于接近放大器的失调电压、精度在1mV 时会恶化。

    如果您需要更精确的器件、请考虑使用 LM25066IA。  数据表中提供了25mV、50mV (CL= GND)和5mV 的遥测电流感测精度数据。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Praveen