This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2556:TPS2556 Vout 恢复时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2556, TPS2556DRBEVM-423

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740033/tps2556-tps2556-vout-recovery-time

器件型号:TPS2556

您好、先生、

如果 TPS2556仅 发生短路瞬时、那么 Vout 再次上电的时间是多少?

我们验证 TPS2556DRBEVM-423 上的随机时间为90ms 至170ms、  

TI 是否具有此范围规格?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hugo、

    具体取决于您何时移除短路。
    VOUT 始终尝试在短路期间通电。 从波形中、您可以看到热关断波形、
    发生短路时,电流受限,输出电压降至~0.4V (限流*LOAD)
    2、由于过热保护、Vout 关断至0V。
    3.当温度冷却时,Vout 再次打开,Vout 仍为~0.4V,因为短路未被消除。
    Vout 再次随温度变化关断。
    5.重复...
    6.删除了短路、Vout 上升至5V。

    我们将其称为热关断。 因此、当您移除短路时、Vout 将立即上电。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢。

    Hugo