This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:请告诉我停止生产后如何响应。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3944, LM3914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734417/lm3914-please-tell-me-how-to-respond-after-discontinuing-production

器件型号:LM3914
主题中讨论的其他器件:LP3944

大家好、团队成员。

我的客户已经在使用"LM3914N-1/NOPB"。

但当2019/06/19时、该器件将停止生产。

因此、请讨论停产后如何响应。

使用客户"LM3914N-1 "的电路配置如下。

请告诉我如何在不改变周围信号的情况下使用另一个 IC 实现这一点。

①理想:推出替换器件。
②折衷方案 A:使用多个器件实现电路。
②折衷方案 B:通过尽可能简单的分立式电路实现。

请帮帮我们。

此致、
Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 预计在2018年9月10日之前收到回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sekiguchi-San、
    我无法找到能够在不改变电路的情况下工作的非常接近的匹配。 LP3944被指示为 LM3914的替代器件、我认为其中两个器件可用于实现十个 LED 通道和类似配置。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽城-圣。
    感谢您的联系。

    我知道 LP3944的工作原理是从微型计算机接收 SMBus 或 I2C 信号、
    但是、我能否在不使用这些信号的情况下使用模拟调光?
    (调光方法如提交列中所述。)

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中止通知是否仅适用于 DIP 器件? Digikey 在 PLCC 封装(而不是 DIP)中具有12k、并将其列为"有效"、但这可能也会消失。 如果您需要直接替换、请尝试

    https://www.vyrian.com

    也许他们有一些
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OMT:LP3944不是直接替代产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。

    >中止通知是否仅适用于 DIP 部件? Digikey 在 PLCC 封装(而不是 DIP)中具有12k、并将其列为"有效"、但这可能也会消失。 如果您需要直接替换、请尝试

    > https://www.vyrian.com

    >也许他们有一些

    在这种情况下、由于工业机械制造商的客户的生产寿命很长、因此即使在最后一个 Bye 购买、也会在保修期内解除存储问题。

    因此、请确认它是否能够应对微小的器件变化。

    >OMT:LP3944不是直接替代产品。

    我知道这个。

    因此、我听说贵公司是否能够应对小的电路或器件变化。

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于最后一个答案、
    由于工业机械制造商的客户的生产寿命很长、因此即使是在最后一个黑盒中购买、也可以享受与存储有关的保修期。

    因此、请确认它是否能够应对微小的器件变化。

    >OMT:LP3944不是直接替代产品。

    我知道这个。

    因此、我听说贵公司是否能够应对小的电路或器件变化。

    请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的联系。

    我知道这个。

    那么、我将其发布到下面的主题中、它能否使用 TI 的运算放大器等将其与分立式器件结合在一起?


    e2e.ti.com/.../738181