This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:bq4050 EVM 连接

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739512/bq4050-bq4050-evm-connection

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我遇到了同样的问题、bqstudio 中电池电压显示错误、实际电压不同。

此致 Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的每节电池电压可关闭1-2mV、但您的电池组电压应正确。 您的电压取决于您与 EVM 的连接效果如何。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何调节每节电池的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的单元格是否具有可连接到并从中获取值的选项卡?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是如何将电池组连接到电量监测计的? 它只是堆栈的顶部还是堆栈的底部? 您的电池连接是否符合 DS 中的原理图? 在此处附加屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、连接符合 DS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的堆栈有多少节串联电池? 您是否已连接 VC1、VC2、VC3和 VC4?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4节电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将您的原理图和电池连接图发送给我。 您不能只连接堆栈顶部和底部、而是希望监测计正常工作。 如果您不向我提供所需的数据、这会很困难。 此外、请发送 bqStudio 中寄存器电压读数的屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您在这里告诉我的是 BAT 电压正确、而单个电池电压和电池组电压错误? 我是对的吗? 如果是、请将您的 gg.csv 文件发送给我、并以 zip 文件的形式上传。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确、但什么是 gg.csv 文件?如何获取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    您需要单击电池管理工作室中的数据存储器按钮。 然后执行"Read All"。 单击导出。 您导出的文件将是您的.gg.csv 文件。 我怀疑您的细胞增益不正确。 请将其更改为默认值、我认为是12101。 那么您应该可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找附件。

    .gg.csve2e.ti.com/.../bq4050.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、有人对您的细胞增益充满了控制。 将其改回12101。 这并不意味着要改变。