This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:不带输入电流调节的 ACSET 引脚电阻值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739872/bq24171-acset-pin-resistor-value-without-input-current-regulation

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件:BQ25606

当我们不使用输入电流调节功能时、我认为典型应用原理图是数据表 P.28中的图23。
在此原理图中、ACSET 引脚上拉至 VREF。

我们应该为该上拉电阻器使用什么电阻器值。 100k Ω 电阻器没问题吧?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei、

    没关系。 我想建议您检查 BQ25606是否符合您的应用要求。 它具有包括电流感应元件在内的更多集成、有助于简化您的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ezhao-San、

    感谢你的答复。
    我将检查 bq25606是否符合我们的客户要求。

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San。

    不用客气。