This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:如何通过 D+/D-引脚配置9V 电压?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25898, BQ25890, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739458/bq25895-how-to-configure-9v-via-d-d--pin

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25898BQ25890BQ25890H

大家好、

BQ25898或 BQ25890具有 REF01、可将 VBUS 电压配置为9V/12V、但 BQ25895没有此 REG 可配置。  

您能建议如何将 BQ25895配置为9V 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnson、

    您是指 RGE02[3] HVDCP_EN 吗? BQ25895具有相同的寄存器位、默认启用。 如果适配器是 HVDCP、则在上电时启动握手。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    客户能够获得12V Vbus、但他们想要将其配置为9V、他们应该更改哪个寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnson、

    BQ25890H 和 BQ25898/898D 具有 EN_12V 位、可控制12V 的启用/禁用(默认)握手。