This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131外设器件选择

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739468/tps65131-tps65131-peripheral-device-selecting

器件型号:TPS65131

你好

对 R7、C3的值是否有任何需求 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年10月25日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    R7应为100欧姆,1%电阻,C3应为100nF,10V,10%,X7R 电容器。 除此之外、没有其他要求。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特

    R7和 C3的功能是什么? 过滤器? 添加延迟?  该值可以更改吗? 例如30欧姆和100nF 或300欧姆和100nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    R7/C3用于滤除 VIN 输入电源上的纹波/噪声。 建议值分别为100 Ω 和100nF、应使用这些值。

    此致、

    辽卡特