This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:关于电感器选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739493/bq24610-about-inductor-selection

器件型号:BQ24610

尊敬的专家:我使用 bq24610为4节锂离子电池充电。 外部直流适配器将 选择19V 或24V 产品。 充电电流将设置为800mA 或1.5A。 PACK+电压将设置16.8V。 根据 TI 数据表、建议使用6.8uH 电感器(如果充电电流为2A)。 如果我 将电感器从6.8uH 更改为10uH、是否合适? 它是否会导致系统运行出现任何缺陷或故障? 因为我想 增大电感器值以查看 EMI 辐射的结果。 它可能会有所改进、以降低系统 EMI。  另一方面、我会 将外部直流适配器电压从24V 降低到19V 、以查看 EMI 场强度(我已经添加了缓冲器和栅极电阻器、但 EMI 测试仍然失败。) 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    您可以使用10uH 电感器并保持 L x C 不变(减小电容)。 如您所述添加栅极电阻以降低 PH 节点的压摆率将有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生、请参阅以下原理图。 为了解决电池热插拔问题(它会损坏 BQ24610)、我在电池侧(电池连接器)添加了100uF 电解电容器。  我在 C12和 C13上使用0402尺寸、50V、10uF 电容器。 如果我将 L 更改为10uF、但 C12和 C13保持在10uF、会发生什么情况? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    它可能仍然有效、但我们没有测试数据来显示案例。 您可能需要检查电路板的性能。