This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:在建议的工作条件下、是否有任何问题在最大电压下持续工作?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739548/bq24610-any-problem-working-constantly-at-the-maximum-voltage-specified-in-the-recommended-operating-conditions

器件型号:BQ24610

您好!

我正在设计一个为6节 锂聚合物电池充电的电路。 该电池的最大电压约为25.2V、因此我曾考虑使用28V 交流/直流适配器。 由于28V 是建议运行条件下指定的最大电压、是否存在破裂的风险? 当您在允许的最大电压下工作时、您的使用寿命是否会缩短? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    充电器在允许的最大电压范围内运行没有问题。 您需要考虑交流/直流适配器的容差。 由于电压变化、电压可能超过28V 的最大允许电压、并且可能低于28V、而没有足够的电压余量、降压转换器可以为电池充满电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    交流/直流适配器的最大容差约为1.5V、因此输入电压可能为29.5V。 尽管它低于33V 最大值、但它是否无法正常工作、因为它超过28V 的真值? 至于最小电压、大约26.5V 的电压应允许电池充满电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 28V 是最大工作电压。 33V 是绝对最大额定值、而不是工作电压。