Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 你(们)好
我们希望使用 UCC28950设计一个为 锂电池组充电的电路、总输出功率约为2kW。
当电池组电压较低时、此电路处于 CC 模式和全功率输出、当电池组增加 阈值时、此电路进入电压限制模式并具有低电流输出。
您能否提供参考原理图或方框图?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Agril
可以使用此处所示的技术来完成 CI/CV 特性。 在 www.ti.com/.../slup348.pdf 上的2kW 电池充电器评论中使用了此技术
完整原理图的另一个示例(350W)位于 http://www.ti.com/tool/PMP9622