This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9240:我们是否有 UCD9240等新器件?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9240, UCD9248, UCD9246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740026/ucd9240-do-we-have-any-new-devices-like-ucd9240

器件型号:UCD9240
主题中讨论的其他器件: UCD9248UCD9246

朋友们、您好!  

我的客户正在寻找 UCD9240等器件、我们也有 UCD9240等任何器件。 或者我们是否有任何下一代器件或 Spin 器件?  

以下是客户的要求、

输出压摆率可调

2. 可以控制多输出序列。 [我们可以控制哪个输出是第一个]

3. 可调输出值  

BTW、UCD9246和 UCD9248如何?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否应该知道 UCD9240是否可以支持12V 输出(哪个器件可以一起使用? 请推荐?)
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、四月、

    我们将有人来回答您的问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCD9246替代 UCD9240-64引脚、UCD9248替代 UCD9240-80引脚。
    有许多驱动器和功率级器件 UCD72/UCD74可与 UCD92xx 搭配使用并支持12V 输出、具体取决于应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、